DOCA0270ZH-01

安装 LAD9R1 套件(9-38 A 起动器)

LAD9R1 套件中的配件用于将相邻的 9-38 A(尺寸 1 和尺寸 2)起动器连接到双速或双向 avatars 中。要安装配件,请执行下表中的步骤并参阅安装 LAD9R1 装配套件

LAD9R1 安装程序

步骤

操作

1

在拟安装到左侧的起动器上,将平头螺丝刀插入右侧起动器中部附近标签的槽中,然后取下标签下方的小塑料盖。必须除去的标签部分是穿孔的,很容易与标签的其余部分区分开。不要取下起动器左侧上的塑料盖。

在拟安装到右侧的起动器上,将平头螺丝刀插入左侧起动器中部附近标签的槽中,然后取下标签下方的小塑料盖。必须除去的标签部分是穿孔的,很容易与标签的其余部分区分开。不要取下起动器右侧的塑料盖。

2

将 LAD9V2 机械联锁装置安装在左侧起动器的开口中。一旦连上,您将听到咔嗒声。

3

将起动器右侧连接到机械联锁装置。一旦连上,您将听到咔嗒声。

4

将装配钉安装在起动器的背面。将装配钉顶部插入起动器,然后向下推以将其底部固定到位。

5

在起动器顶部安装 LAD9V5 并联链路。

6

在起动器底部安装 LAD9V6 反向链路。

要分离起动器并卸下配件,请执行下表中的步骤并参阅安装 LAD9R1 装配套件

LAD9R1 拆除程序

步骤

操作

1

如果已连接扁平电缆,请在卸下配件之前断开电缆与模块的连接。

2

完全松开起动器端子上的螺钉。

3

从起动器底部卸下反向链路。

4

从起动器顶部卸下并联链路。

5

从起动器背面卸下装配钉。

6

使用平头螺丝刀分开两个起动器。

7

使用平头螺丝刀从起动器上卸下机械联锁装置。

安装 LAD9R1 装配套件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?