DOCA0270ZH-01

电气特性

总线耦合器

电源电压

额定电源电压:24 Vdc
运行范围:20.7...28.8 Vdc

脉冲耐受电压 (UI)

0.5 kV;用于通讯的 SELV 电路

起动器和 SIL * 起动器

标称电压

100–690*Vac (RMS),相对地 (-15% / +20%)

脉冲耐受电压 (UI)

6 kV

电源接口模块

标称电压

100...690 Vac (RMS),相至接地 (-15%/+20%)

脉冲耐受电压 (UI)

6 kV;用于通讯的 SELV 电路

电压接口模块

标称电压

100...690 Vac (RMS),相至接地 (-15%/+20%)

脉冲耐受电压 (UI)

6 kV;用于通讯的 SELV 电路

SIL 接口模块

脉冲耐受电压 (UI)

2 kV;用于通信的 SELV 电路

注: 接触器额定值为交流 8 A。

数字量 I/O 模块

允许失电时间

0.4 V(最大值)

开启和关闭时间

10 ms 最大值

最大泄露电流

0.1 mA

无线电干扰

FCC 第15 部分,A 类

脉冲耐受电压等级

0.5 kV;用于通讯的 SELV 电路

模拟量 I/O 模块

无线电干扰

FCC 第15 部分,A 类

脉冲耐受电压等级

0.5 kV;用于通讯的 SELV 电路

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?