DOCA0270TR-01

Alarm Girişi

avatar için ayarlanabilir iki Alarm Girişi bulunmaktadır: Alarm Girişi 1 ve Alarm Girişi 2. Bu alarm girişlerinin her biri için benzersiz bir giriş türü ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki girişler mevcuttur:

  • Sıcaklık

  • Basınç

  • Akış

  • Titreşim

  • Yakınlık

  • Genel

Her Tahmini Alarm Girişi, ayarlayabileceğiniz şu iki alarm eşiğine sahiptir:

  • Alarm Yüksek Eşik Değeri: Düşük ve nominal çalışma alanı arasındaki eşiği belirler.

  • Alarm Düşük Eşik Değeri: Yüksek ve nominal çalışma alanı arasındaki eşiği belirler.

Nominal, yüksek ve düşük eşik değeri arasındaki alandır. Örneğin yüksek eşik değeri 10 °C’ye ve düşük eşik değeri 2 °C’ye ayarlanırsa, 10 °C’den büyük her şey yüksek eşik değeri olarak kabul edilir. Düşük eşik değeri 0–2 °C’dir. Nominal aralık 2–10 °C’dir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?