DOCA0270TR-01

Enerji İzleme

Enerji İzleme işlevleri, hem TeSys avatar seviyesinde hem de tüm TeSys island için birden fazla voltaj, güç ve enerji ölçümü sağlar.

Bu işlevler avatars 'ın Yük Enerjisi İzleme ayarı ile etkinleştirilebilir ve island üzerinde bir voltaj arayüzü modülünün (VIM) takılı olmasını gerektirir.

Enerji, nominal koşullar altında (%50–125 FLA, güç faktörü 0,7, 47–63 Hz) çalışan yükler için %10 doğruluk payı içinde ölçülür.

NOT: Etkin enerji, yalnızca Geçerli Faz Sırası ABC şeklinde yapılandırıldığında ölçülür.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?