DOCA0270TR-01

Ayarlar Paneli

OMT, sistem ayarlarını ve ayrıca TeSys™ avatar ayarlarını tek tek görüntülemek için kullanılabilir. OMT erişim seviyeniz izin veriyorsa, herhangi bir sistemi ve tek tek avatar ayarlarını da düzenleyebilirsiniz. Ayarlar; enerji izlemeyi etkinleştirmek ve avatar parametrelerini özelleştirmek için sistem, yük ve aygıt avatarları için yapılandırılabilir.

Ayarları seçme konusunda yardım için DTM çevrimiçi yardımına veya TeSys™ island DTM Çevrimiçi Yardım Kılavuzu'na (8536IB1907) bakın. OMT aracında, yardım için F1 tuşuna basın.

NOT: TeSys™ GV aygıtları, açtırma sınıfı 15’ten yukarıda olan açtırma sınıflarına sahip yükler için TeSys island ile kullanılmamalıdır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?