Elektromanyetik Parazit
TeSys island modülünün koruma ve enerji izleme özellikleri, akım sensörlerini temel almaktadır. İki bitişik aygıt arasında elektromanyetik parazit riskini azaltmak için iki bitişik aygıtın FLA ayarları arasındaki oran >100:1 olduğunda aşağıdaki montaj kurallarından birini uygulamanızı öneririz.
-
Seçenek 1: Mühendislik aracını kullanarak TeSys island ’daki avatars 'ın sırasını FLA oranı >100:1 olan hiçbir bitişik aygıt olmayacak şekilde yeniden düzenleyin
-
Seçenek 2: İki bitişik aygıt arasında 30 mm (1,18 inç) aralık bırakın.
Aşağıdaki şekilde Seçenek 2 gösterilmektedir.
Gösterge
A |
0,6 A FLA ayarına sahip bir TeSys island modülü |
B |
FLA oranı >100:1 olan iki bitişik aygıt arasında önerilen 30 mm (1,18 inç) aralık |
C |
65 A (>0,6 A ×100) FLA’ya sahip bitişik bir TeSys island modülü |
Ayrıca:
-
TeSys island ile üç fazlı veri yolu sistemleri gibi aşırı yüksek 50 ya da 60 Hz manyetik alan kaynakları arasında en az 30 cm (11,8 inç) aralık bırakın.
-
TeSys island modüllerinde entegre elektrostatik deşarj (ESD) koruması bulunmaktadır. ESD hasarı riskini azaltmak için modülü ellemeden ya da takmadan önce vücuttaki potansiyel şarjı ekipmanın topraklamasıyla deşarj edin.
-
TeSys island ile etkileşim olasılığını en aza indirmek için mobil iletişim aygıtlarını TeSys island ’dan en az 20 cm (7,87 inç) uzakta tutun.
-
Radyo iletişim aygıtlarını aynı panele ya da yakın bir panele entegre etmek, iletilen güç ve anten konumu ile ilgili özel tedbirler gerektirir. Daha fazla bilgi için bir Schneider Electric temsilcisi ile görüşün.
-
TeSys island , A ortamlarında (FCC Kuralları ve Düzenlemeleri, Başlık 47, Bölüm 15, Alt Bölüm B’ye göre) kullanım için tasarlanmış bir A Sınıfı cihazdır. TeSys island ’ın B ortamlarında kullanılması, ek önleyici yöntemlerin gerekli olduğu radyo parazitlerine neden olabilir.
-
EMC montaj uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Schneider Electric’in Elektrik Montaj Kılavuzu, EIGED306001’e bakın ya da bir Schneider Electric temsilcisi ile görüşün.