DOCA0270TR-01

Mühendislik Araçları

Mühendislik araçları, EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, SoMove TeSys island DTM'yi içermektedir.

Bu araçlar, TeSys island ’ı yapılandırmanızı, izlemenizi ve özelleştirmenizi sağlar. Mühendislik araçları, island’ın tasarımı, üretilmesi ve hizmete alma aşamalarının yanı sıra PLC programlamasında yardımcı olur. TeSys island mühendislik araçları, FDT ya da DTM teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

Tasarım İşlevleri

  • TeSys island topolojisinin tasarımı.

  • Malzeme listesinin oluşturulması.

Mühendislik İşlevleri

  • Elektrik ve yük koruması parametrelerini özelleştirmek için TeSys avatars ayarlarını yapar.

  • PLC (Machine Expert ve SoMove yazılımı) ile iletişim kurar.

Hizmete Alma İşlevleri

  • Herhangi bir konfigürasyon yüklemeden elektrik kablolamasını kontrol eder ve Test modunda elektrik hatlarını test eder.

  • Zorlama modunda PLC’den gelen komutları simüle eder ve avatarların durumunu ayarlar.

  • Tanılama özellikleri ile island’ın durumunu kontrol eder ve avatarları izler.

  • Yüklenen konfigürasyonu ve topolojiyi proje dosyasıyla karşılaştırır.

  • Island’ı doğrudan kontrol panelinden çalıştırır.

Programlama İşlevleri

  • Üçüncü parti PLC programlama ortamları (SoMove yazılımı) için değişim dosyaları oluşturur.

  • Kontrol, tanılama, enerji izleme ve varlık yönetimi için bir işlev blokları kütüphanesine (Machine Expert) erişir.

Mühendislik aracı, www.se.com adresinde Arama alanına TeSys island DTM girilerek indirilebilir. SoMove yazılımı aynı zamanda doğrudan Schneider Electric web sitesinden indirilebilir.

SoMove Yazılımına Tam Entegrasyon

Tasarımın belirlemesi için destek

  • TeSys island ’ın malzeme listesi

  • TeSys island ’ın topolojisi

Mühendislik desteği

  • Üçüncü parti bir programlama ortamı ile değişim dosyalarının (EDS dosyaları, AML dosyaları) oluşturulması

  • İşlev blokları kullanılarak hızlı programlama

  • Elektriksel koruma, Motor koruması ve Enerji izleme için özel işlevler

  • Denetleyici ve avatars ’la iletişim için parametrelerin bağlamsal olarak ayarlanması

Hizmete alma desteği

  • Test modu: Herhangi bir konfigürasyon yüklemeden elektrik kablolamasını kontrol eder ve elektrik hatlarını test eder.

  • Zorlama modu: Hizmete almayı kolaylaştırmak için komutları ve avatar durumunu zorlar.

  • Tanılama sekmesi: Durumu kontrol eder, avatars 'ı ve onların ilişkili modüllerini izler ve yüklenen konfigürasyon ve topolojiyi proje dosyası ile karşılaştırır.

  • Kontrol paneli: TeSys island 'ı doğrudan çalıştırır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?