Gerilim Düşümü Kuralları
TeSys island standart starterleri, SIL* starteler ve güç arayüzü modülleri, aşağıdaki koşullarda gerilim düşümü olmaksızın çalışmak üzere tasarlanmıştır:
-
Yatay montaj konumu
-
Ortam sıcaklığı 50 °C’ye (122 °F) kadar
Dikey montaj ya da 50 °C’den (122 °F) yüksek ortam sıcaklıkları için yük değeri gereksinimlerine aşağıdaki gerilim düşümü değerlerini uygulayın. İki gerilim düşümü koşulu da geçerliyse her iki gerilim düşümü faktörünü de uygulamanız gerekmektedir. Gerilim düşümü, dijital araçlarla hesaplanır.
Montaj Konumu ve Ortam Çalışma Sıcaklığı için Gerilim Düşümü Kuralları
| Gerilim Düşümü Koşulu | Gerilim Düşümü Faktörü |
|---|---|
|
Montaj konumu |
Dikey montaj konumunda %20 gerilim düşümü gereklidir |
|
Ortam çalışma sıcaklığı |
Maksimum 60 °C’ye (140 °F) kadar olmak üzere 50 °C’nin (122 °F) üzerine çıkan sıcaklıklarda °C başına %2 gerilim düşümü |
Gerilim düşümü koşulları, tüm standart starterlere, SIL starterlere ve güç arayüzü modüllerine uygulanır. Gerilim düşümü koşulları, kısa devre koruması cihazlarını etkilemez.