DOCA0270TR-01

Kullanım kategorisi AC-1 için

AC-1 (Ue ≤ 690 V) kategorisinde, gerekli elektriksel dayanıklılığa göre seçim

  • Rezistif devrelerin kontrolü (cos ϕ ≥0,95).

  • AC-1 kategorisinde kesme akımı (Ic), yük tarafından normalde çekilen akıma (Ie) eşittir.

Örnek:

  • Ue = 220 V − Ie = 50 A − θ ≤ 40 °C − Ic= Ie = 50 A

  • 2 milyon çalışma döngüsü gereklidir

  • Yukarıdaki seçim eğrileri, gereken starter değerini göstermektedir: TPRS•065 ya da TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?