Standart Starterler
Standart starterler, yük kontrolü, elektriksel ve termik koruma işlevleri ve dijital varlık yönetimi sağlar.
Starterler aşağıdaki ana işlevleri sağlar:
-
Yükler için Açık/Kapalı güç kontrolü (üç faz ya da tek faz)
-
Yükle ilgili elektriksel veri ölçümü
-
TeSys island ’da bir voltaj arayüzü modülü (VIM) takılı olduğunda enerji izleme
-
İşlevsel test ve simülasyon
-
Olay kayıtları ve sayaçları
Tek TeSys avatar işlevi için birden fazla starter gerekiyor olabilir. Örneğin iki yönlü bir motor avatarında iki standart starter bulunur.
Standart starterler aşağıdaki şekilde bağlıdır:
-
Bir devre kesiciye yukarı akış şeklinde
-
Yüke aşağı akış şeklinde (üç fazlı ya da tek fazlı)
Starterler, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.
Standart Starter Değerleri
|
Güç Değerleri |
Amper |
Model |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18-9 |
TPRST009 |
|
11 |
15 |
0,5-25 |
TPRST025 |
|
18,5 |
20 |
0,76-38 |
TPRST038 |
|
30 |
40 |
3,25-65 |
TPRST065 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRST080 |