DOCA0270TR-01

Gerilim Düşümü Örnekleri

Örnek 1 – Gerilim Düşümü Gerekli

Yük değeri

8 A

Gerilim düşümü faktörü: Muhafaza içindeki sıcaklık 60 °C (140 °F)

1,20

Starter TPRST009’un maksimum yük değeri

9 A

8 A * 1,20 = 9,60 A

9,60 A, maksimum yük değeri 9 A’dan fazla olduğundan gerilim düşümü gereklidir. TPRST009 referans numarasından 25 A maksimum yük değerli TPRST025 referans numarasına yükseltin.

Örnek 2 – Gerilim Düşümü Gerekli Değil

Yük Değeri

6 A

Gerilim Düşümü Faktörü: Muhafaza içindeki sıcaklık 60 °C (140 °F) + Dikey Montaj

1,2 + (1,2 x %20) = 1,44

TPRST009’un Maksimum Yük Değeri

9 A

6 A * 1,44 = 8,64 A

8,64 A, maksimum 9 A yük değerinden az olduğundan gerilim düşümü gerekli değildir. TPRST009 referans numarası uygundur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?