DOCA0270TR-01

Sistem Günlükleri

TeSys island iki günlük dosyası tutar:

  • Sistemin normal çalışmasıyla ilgili sistem olay günlüğü

  • Güvenlikle ilgili denetim günlüğü

Aynı anda gerçekleşen birden fazla olay (örneğin, yük kapatıldığında aynı anda silinen alarmlar) ayrı olaylar olarak kaydedilir. Eş zamanlı olarak birden fazla olayın kaydedildiği sıra için herhangi bir kısıtlama veya tercih yoktur.

Sistem günlüklerini görüntülemek için:

  1. Kullanıcı Yönetimi panelini tıklayın.

  2. Sistem Günlükleri penceresini genişletin.

Olay günlüğünün veya Denetim günlüğünün geçerli sürümünü indirebilirsiniz.

  • Olay günlüğü, hata ayıklama için kullanılacak olayları içeren bir .csv dosyasıdır.

  • Denetim günlüğü, kullanıcı oturum açmaları, zorlama moduna kullanıcı erişimi ve yeni içerik dosyalarının kullanıcı indirmeleri ile bağlantılı işlemleri gösteren bir siber güvenlik özelliğidir. Güvenlikle ilgili her türlü olayı günlüğe kaydeder.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?