DOCA0270TR-01

Termik Aşırı Yük

Termik Aşırı Yük koruması işlevi, motorun kullanılan termik kapasitesini hesaplayan bir termik modeli temel almaktadır.

Bu işlev etkin olduğunda aşağıdakileri gerçekleştirir:

  • Motorun kullanılan termik kapasitesi Aşırı Yük Alarm Düzeyi’ni aştığında bir Termik Aşırı Yük Alarmı verir

  • Motorun kullanılan termik kapasitesi %100’ü aştığında bir Termik Aşırı Yük Açtırması tetikler

Termik Sıfırlama Eşiği parametresi, bir termik aşırı yük açtırması sıfırlamasına izin verilmeden önce motorun kullanılan termik kapasitesinin düşmesi gereken yüzdeyi belirler.

NOT: Tek faz için termik aşırı yük koruması sadece I1 ve I3’ü kullanır.

Termik Aşırı Yük Koruması Açtırması ve Alarmı

I1

Faz 1 Akım

I2

Faz 2 Akım

I3

Faz 3 Akım

A

Motor Termik Modeli

B

Kullanılan Motor Termik Kapasitesi ≥ %100

C

Kullanılan Motor Termik Kapasitesi ≥ Termik Aşırı Yük Alarm Seviyesi

D

Termik Aşırı Yük Açtırma

E

Termik Aşırı Yük Alarmı

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?