Analog I/O Modülü Özellikleri
Input / Output Özellikleri
|
Kanal |
Girişler |
Çıkış |
|
|---|---|---|---|
|
Nominal güç kaynağı |
24 Vdc |
||
|
Çözünürlük, maksimum |
16 bit, ya da 15 bit + işaret |
12 bit (4096 puan) |
|
|
Kablo uzunluğu, maksimum |
30 m (98 ft) korumalı kablo |
||
Sinyal Türü: Girişler
|
Kanal |
Girişler |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sinyal türü |
Voltaj |
Akım |
Termokupl (Isıl çift) |
3–telli RTD |
|
Aralık |
0–10 Vdc |
0–20 mA |
Tip K, J, R, S, B, E, T, N, C |
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
Sinyal Türü: Çıkış
|
Kanal |
Çıkış |
|
|---|---|---|
|
Sinyal türü |
Voltaj |
Akım |
|
Aralık |
0–10 Vdc |
0–20 mA |