DOCA0270TR-01

Güç Arayüzü Modüllerinin (PIM) DIN Rayına Takılması

Modülleri TeSys island ’a takmadan önce, doğru sırada taktığınızdan emin olmak için TeSys island topolojisine bakın.

Bir güç arayüz modülünü (PIM) DIN rayına takmak için PIM’in üst girintisini DIN rayının üst kenarına yerleştirin ve klipsin yerine oturduğunu duyana kadar raya doğru bastırın. Aşağıdaki şekillere bakın.

Boyut 1 (TPRPM009) ve Boyut 2 (TPRPM038) Güç Arayüzü Modülleri (mm/inç)

Boyut 3 Güç Arayüzü Modülü (PIM) (TPRPM080) (mm/inç)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?