SIL Starterler
UYARI |
|---|
|
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
İşlevsel güvenlikle ilgili tüm talimatlar
için TeSys™ island İşlevsel Güvenlik
Kılavuzu, 8536IB1904’e bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
SIL* starterler, standart starterlerle benzer işlevlere sahiptir ancak bir SIL arayüzü modülüyle ilişkilidir.
SIL starterlerin ana işlevleri şunlardır:
-
Durdurma Kategorisi 0 ve Durdurma Kategorisi 1* işlevselliği sağlar.
-
Yükler için çalışma kontrolü sağlar
-
Yükle ilgili elektrik verilerini ölçer
-
Bir voltaj arayüzü modülü (VIM) TeSys island ’a takılı olduğunda enerji izleme verileri sağlar
Tek TeSys avatar işlevi için birden fazla SIL starter gerekiyor olabilir. Örneğin, avatar İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2* iki SIL starter içermektedir. Ayrıca SIL starterlerin kullanıldığı avatars 'da her zaman bir SIL arayüzü modülü bulunur.
SIL starterleri şunlara bağlıdır:
-
Bir devre kesiciye yukarı akış şeklinde
-
Yüke aşağı akış şeklinde
SIL starterler, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.
SIL Starter Değerleri
|
Güç Değerleri |
Amper |
Model |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18-9 |
TPRSS009 |
|
11 |
15 |
0,5-25 |
TPRSS025 |
|
18,5 |
20 |
0,76-38 |
TPRSS038 |
|
30 |
40 |
3,25-65 |
TPRSS065 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRSS080 |
UYARI