DOCA0270TR-01

Faz Tersine Çevirme

Faz Tersine Çevirme işlevi, üç fazlı bir sistemde, bağlı bir üç fazlı motorun ya da diğer dönen bir ekipmanın beklenenin ters yönünde çalışmasına neden olan yanlış faz sırasını algılar.

Bu koruma işlevi etkin olduğunda, algılanan akım faz sırası 100 ms’den daha uzun bir süre Geçerli Faz Sırası ayarıyla aynı olmadığı algılandığında bir Faz Tersine Çevirme açtırmasını tetikler.

Bu işlevle ilişkili hiçbir alarm yoktur. 100 ms’lik süre ayarlanabilir bir değer değildir.

ABC Düzeni için Faz Tersine Çevirme

ABC

Açtırma Yok

ACB

Açtırma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?