DOCA0270TR-01

Enerji İzleme

Kullanım Süresi penceresinde, her kanalın etkin olduğu süre boyunca toplanan enerjiyi gösteren grafikler verilir. Kanallar OMT’de Kullanım Süresi konfigürasyonu ya da PLC üzerinden etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Dört kanal birbirinden bağımsızdır. OMT’deki Kullanım Süresi konfigürasyonu penceresi aynı zamanda bu grafiklerdeki enerji verilerini önceden ayarlamanızı sağlar.

Sistem Enerji İzleme

Kullanım Süresi

Avatarın Kullanım Süresi penceresinde ayarlara erişmek için:

  1. Ayarları görüntülemek için sağ üst köşedeki çark sembolüne tıklayın.

  2. Değerleri değiştirin ve Ayarla’ya tıklayın.

  3. Pencereyi kapatın.

Aktif ve Reaktif Enerji

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?