DOCA0271KO-00

데이터 새로 고침 빈도

RPI 또는 반복률과 같은 필드버스 프로토콜의 주파수 또는 PLC 프로그램에서 비순환 데이터를 업데이트하는 빈도를 선택할 때 아일랜드 자체의 데이터 업데이트 빈도를 파악하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 활성 에너지 데이터는 100ms마다 업데이트됩니다. 따라서 PLC 프로그램이 10ms마다 해당 비순환 데이터를 업데이트하는 것은 유용하지 않습니다. 그러나 모든 출력(스타터, 디지털 출력, 아날로그 출력, 트립 초기화 및 기타 초기화 또는 프리셋)은 10ms의 빈도로 업데이트됩니다. 입력은 중요도에 따라 다양한 빈도로 업데이트됩니다.

아래 표에서 정보를 확인하십시오.

데이터 새로 고침 빈도

데이터 최대 업데이트 간격

전력 장치의 입력 및 출력 상태, 디지털 I/O 모듈, SIL* 인터페이스 모듈

예를 들어 명령 실행, 접촉기 상태(RunFwd, 트립됨), 디지털 입력 (DI0, DI1 등...)이 있습니다.

10 ms

전력 장치, 아날로그 I/O 모듈, 전압 인터페이스 모듈의 아날로그 측정

예를 들어 위상 전류 (AvgIRMS, PhaseXIRMS), 위상 전압 (VRMSPhaseX, AvgVRMS), 전력 (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), 에너지 (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), 아날로그 입력 (MotorTemperature, AI0, AI1) 등이 있습니다.

100 ms

기타 데이터

예를 들어, 자산 데이터의 경우: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (수명 주기) 등이 있습니다.

10 ms
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.