DOCA0271KO-00

모터 한 방향 - SIL 정지, W. Cat 3/4

주의: 표준 IEC 61508에 따른 안전 무결성 수준. ISO 13849를 준수하는 배선 카테고리 3 및 카테고리 4.

AvMotorOneDirectionSILStopCat34 기능 블록은 정지 카테고리 0 또는 정지 카테고리 1을 사용하여 한 방향으로 모터를 관리하는 데 사용됩니다.* 배선 카테고리 3 및 카테고리 4에 대한 기능 준수.

AvMotorOneDirectionSILStopCat34 기능 블록

AvMotorOneDirectionSILStopCat34 입력 인터페이스

입력 데이터 유형 설명
RecordToUChannel1 BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 선택한 아바타의 측정된 에너지를 기준으로 해당 채널 사용 시간이 증가합니다. 이 ToU 기록은 활성화된 채널이 비활성화될 때까지 계속 유지됩니다.

RecordToUChannel2 BOOL
RecordToUChannel3 BOOL
RecordToUChannel4 BOOL
ResetMaxIRMS BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 최대 평균 IRMS 현재 값과 타임스탬프가 다시 설정됩니다.

ResetTrip BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우, 이동 재설정 조건이 충족된 검색된 트립은 이 아바타에 대해 재설정됩니다.

ResetTripCntrs BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우 이 아바타에 대해 모든 트립 카운터가 재설정됩니다.

ResetAlarmCntrs BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 이 아바타에 대한 모든 경보 카운터가 초기화됩니다.

Switch1Cmd BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 정방향 기본 스위치가 닫혀 있습니다.

Switch2Cmd BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 전방향 리던던트 스위치가 닫혀 있습니다.

AvMotorOneDirectionSILStopCat34 출력 인터페이스

출력 데이터 유형 설명
AssetAlarm BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타 내의 전원 장치 또는 SIL 스타터가 예상 내구성의 90% (아바타 파라미터당) 에 도달하거나 초과했습니다.

AvgIRMS DINT

가장 최근 위상 전류 IRMS 값의 평균을 나타냅니다. (단위: mA)

AvgIRMS_O DINT

가장 최근 위상 전류 Irms 오버플로 값의 평균을 나타냅니다(단위: mA).

LoadRunning BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 실행 또는 닫기 명령이 실행되었으며 전류가 극 (모터 실행과 동일하지만 모터가 아닌 아바타에도 해당함) 으로 흐르고 있습니다.

LoadStarting BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 모터가 시동 위상에 있습니다.

준비 BOOL

함수 블록이 실행 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 나타냅니다.

ReadyToReset BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타는 트립 리셋 조건을 충족하며 트립 리셋 명령을 사용하여 재설정할 수 있습니다.

Switch1Status BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 정방향 기본 스위치가 닫혀 있습니다.

Switch2Status BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 전방향 리던던트 스위치가 닫힙니다.

트립 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타가 보호 트립 이벤트를 감지했습니다.

UpstreamVltg1 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 첫 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다 (차단기 닫힘).

UpstreamVltg2 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 두 번째 스타터/전력 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다(차단기 닫힘).

경보 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타가 보호 경보를 감지했습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.