DOCA0271KO-00

자산 관리

DeviceX_AssetManagement기능블록은 지정된 장치의 acyclic 자산 관리 데이터의 상태를 반환합니다.

DeviceX_AssetManagement 기능 블록

DeviceX_AssetManagement 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

TimeDeviceOn

DINT

이 레지스터는 수명 주기 동안 모듈에 전원이 공급된 시간을 나타냅니다. (단위: 시간)

TimeDeviceOn_O

BOOL

이 등록은 오버플로 수명 주기 동안 모듈에 전원이 공급된 시간입니다.

TimeSwitchOn

DINT

이 레지스터는 접촉기가 닫힌 상태에 있는 시간을 나타냅니다. (단위: 시간)

TimeSwitchOn_O

BOOL

이 등록은 오버플로 접촉기가 닫힌 상태에 있는 시간입니다.

EventCntr

DINT

이 레지스터는 이 모듈에서 감지된 장치 오류가 발생한 횟수를 나타냅니다. 이 값에는 비휘발성 메모리의 저장 또는 손상을 방지하는 감지된 장치 오류가 포함되지 않습니다.

ContactorCycleCntr

DINT

이 등록은 접촉기가 열린 상태에서 닫힌 상태로 명령된 횟수를 나타냅니다.

ContactorCycleCntr_O

BOOL

이 등록은 오버플로 열린 상태에서 접촉기가 닫힌 상태로 명령된 횟수입니다.

DevicePowerCycleCntr

DINT

이 레지스터는 장치의 전원이 켜진 횟수를 나타냅니다.

DevicePowerCycleCntr_O

BOOL

이 등록은 오버플로 장치의 전원이 켜진 횟수

SILStopCntr

DINT

이 값은 미러 릴레이 작업 수를 나타냅니다.

SILStopCntr_O

BOOL

이 값은 오버플로 미러 릴레이 작동 수

MaxIRMS

DINT

이 레지스터는 장치의 수명 내에서 측정된 최대 전류를 나타냅니다. (단위: 100 mA)

AvgIRMS

DINT

장치에 의해 측정된 수명 평균 전류 (총 전류/시간 전류 ON). (단위: mA)

AvgIRMS_O

DINT

장치에서 측정한 수명 평균 전류 (Total Current/Time Current ON) 오버플로 값입니디. (단위: mA)

MaxAvgVRMS

DINT

이 레지스터는 장치의 수명 내에서 측정된 최대 전압을 나타냅니다. (단위: V)

AvgVRMS

DINT

3상 평균 Vrms 전압 (단위: V)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.