DOCA0271KO-00

시스템 통합 출력

CombinedSystemOutput 기능 블록은 시스템 아바타의 에너지 정보를 반환하고, 시스템 아바타의 에너지 등록을 재설정하고, 아바타의 에너지 사전 설정 값 (A2, A3 등) 을 설정합니다.

CombinedSystemOutput 기능 블록

CombinedSystemOutput 입력 인터페이스

입력

데이터 유형

설명

ResetVltgDipCntr

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ResetVltgDipCntr 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

ResetVltgSwellCntr

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ResetVltgSwellCntr 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

ResetMaxActivePower

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우 MaxActivePower 매개 변수 및 연결된 타임 스탬프 MaxActivePowerTimestamp의 값이 다시 설정됩니다.

ResetMaxReactivePower

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되면 MaxReactivePower 매개 변수 값과 연결된 타임 스탬프 MaxReactivePowerTimestamp의 값이 다시 설정됩니다.

ResetMinPowerFactor

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우:

  • MinPowerFactor 매개 변수의 true 값이 1로 다시 설정됩니다.

  • 연결된 타임 스탬프 MinPowerFactorTimestamp가 다시 설정됩니다.

ResetMaxPowerFactor

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우:

  • MaxPowerFactor 매개 변수의 true 값이 0으로 다시 설정됩니다.

  • 연결된 타임 스탬프 MaxPowerFactorTimestamp가 다시 설정됩니다.

ResetReactiveEnergy

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ReactiveEnergy 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

ResetActiveEnergy

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ActiveEnergy 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

A2_SetActiveEnergy

BOOL

TotalActiveEnergy 값을 TotalActiveEnergyPreset 값으로 설정하는 명령.

A2_SetReactiveEnergy

BOOL

TotalReactiveEnergy 값을 TotalReactiveEnergyPreset 값으로 설정하는 명령.

A2_SetValueActiveEnergy

DINT

TotalActiveEnergy를 미리 설정하는 값은 TRUE 명령에 따라 SetActiveEnergy에 적용됩니다 (단위: 와트-시간).

A2_SetValueReactiveEnergy

DINT

TotalReactiveEnergy를 사전 설정하는 값은 TRUE 명령에 따라 SetReactiveEnergy에 적용됩니다 (단위: VAR-hours).

A7_SetActiveEnergy

BOOL

TotalActiveEnergy 값을 TotalActiveEnergyPreset 값으로 설정하는 명령.

A7_SetReactiveEnergy

BOOL

TotalReactiveEnergy 값을 TotalReactiveEnergyPreset 값으로 설정하는 명령.

A7_SetValueActiveEnergy

DINT

TotalActiveEnergy를 미리 설정하는 값은 TRUE 명령에 따라 SetActiveEnergy에 적용됩니다 (단위: 와트-시간).

A7_SetValueReactiveEnergy

DINT

TotalReactiveEnergy를 사전 설정하는 값은 TRUE 명령에 따라 SetReactiveEnergy에 적용됩니다 (단위: VAR-hours).

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.