DOCA0271KO-00

자주 묻는 질문 (FAQs)

STRING 어디에 액세스할 수 있습니까?

 

AOI 제약 조건으로 인해 복합 데이터 형식은 입력/출력 매개 변수로 노출될 수 없습니다. 참조: Acyclic 버퍼를 통해 데이터 액세스 STRING 데이터 액세스에 대한 지침을 제공합니다.

AOI의 우측에 연결된 선은 무엇입니까?

 

AOI에 의해 노출된 모든 데이터는 BOOL 유형의 출력 매개변수와 함께 노출된 데이터를 제외하고 본체 내에 있습니다. 이 데이터는 아래 스크린샷에 표시된 빨간색 상자가 표시된 것처럼 AOI의 오른쪽에 있습니다.

TeSys™ 아일랜드 구성 변경 사항은 프로젝트에 어떻게 통합됩니까?

 
  • TeSys 섬 또는 기존 아바타에 대해 이름 지정 규칙이 변경된 경우 가져온 모든 Studio 5000® 소프트웨어 엔티티 (태그, AOIs 및 일반 Ethernet 모듈) 를 삭제하고 새 구성에 대해 가져오기 프로세스가 반복되어야 합니다.

  • 기존 엔티티에 대해 이름 지정 규칙이 변경되지 않은 경우 이전에 가져온 엔티티를 삭제하지 않고 가져오기 프로세스를 반복할 수 있습니다. 기존 사용에서 덮어쓰기로 가져오기 작업을 이미지와 같이 변경합니다.

부호 없는 32비트 정수의 최대 표시 값이 2,147,483,647인 이유는 무엇입니까?

 

Rockwell 소프트웨어® Studio 5000 소프트웨어는 서명된 정수만 처리합니다. 따라서 부호 없는 32비트 정수에 대해 표시할 수 있는 최대 양수 값은 2,147,483,647입니다. 이를 강제하기 위해, 부호 비트가 사용되는 경우 UDINT 레지스터를 최대화하기 위한 논리가 AOI 내에 존재합니다. 이러한 TeSys 섬 레지스터의 경우, 플래그는 오버플로를 나타내는 노출된 매개변수로 존재합니다. 이러한 플래그는 이름 지정 규칙이 있는 BOOL 유형입니다. {TagName}_O...을 클릭합니다.

Acyclic 함수 블록이 확장 오류 코드 0312 "연결 주소를 사용할 수 없음" 을 반환하는 경우 어떻게 됩니까?

 

이 오류 코드는 함수 블록에 대한 메시지 구성의 통신 경로가 구성되지 않은 경우 발생합니다. TeSys 아일랜드 인스턴스의 IP 주소 이전에 서브루틴 및 AOI를 가져오는 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다 ("Import the TeSys island Module" 참조). 이 문제를 해결하려면 메시지 구성 창의 "경로" 설정에서 TeSys 아일랜드 장치를 찾습니다. Acyclic 함수 블록입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.