DOCA0271KO-00

시스템 자산 관리

AvSystem1_AssetManagement 기능 블록은 시스템 아바타의 acyclic 자산 관리 데이터의 상태를 반환합니다.

AvSystem1_AssetManagement 기능 블록

AvSystem1_AssetManagement 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

MacAddress_XX

INT

장치 XX의 MAC 주소입니다.

MacAddress_YY

INT

장치 YY의 MAC 주소입니다.

MacAddress_ZZ

INT

장치 ZZ의 MAC 주소입니다.

MacAddress_UU

INT

장치 UU의 MAC 주소입니다.

MacAddress_VV

INT

장치 VV의 MAC 주소

MacAddress_WW

INT

장치 WW의 MAC 주소

TimeModuleOn

DINT

이 레지스터는 수명 주기 (단위: 시간) 에서 모듈의 전원이 켜진 시간을 나타냅니다.

TimeModuleOn_O

BOOL

이 등록은 오버플로 수명 주기 동안 모듈에 전원이 공급된 시간입니다.

EventCntr

DINT

이 레지스터는 이 모듈에서 감지된 장치 오류가 발생한 횟수를 나타냅니다 (단위: 시간). 이 값에는 비휘발성 메모리의 저장 또는 손상을 방지하는 감지된 장치 이벤트가 포함되지 않습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.