DOCA0271KO-00

스위치 - SIL 정지, W. Cat 3/4

주의: 표준 IEC 61508에 따른 안전 무결성 수준. ISO 13849를 준수하는 배선 카테고리 3 및 카테고리 4.

AvSwitchSILStopCat34기능 블록은 Stop Category 0 또는 Stop Category 1을 사용하여 전기 회로에 있는 전원선을 설정 또는 중단시킵니다.* 배선 카테고리 3 및 카테고리 4에 대한 기능 준수.

AvSwitchSILStopCat34 기능 블록

AvSwitchSILStopCat34 입력 인터페이스

입력 데이터 유형 설명
Run1Cmd BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 정방향 기본 스위치가 닫혀 있습니다.

Run2Cmd BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 전방향 리던던트 스위치가 닫혀 있습니다.

ResetTrip BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우, 이동 재설정 조건이 충족된 검색된 트립은 이 아바타에 대해 재설정됩니다.

ResetAlarmCntrs BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 이 아바타에 대한 모든 경보 카운터가 초기화됩니다.

ResetTripCntrs BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우 이 아바타에 대해 모든 트립 카운터가 재설정됩니다.

ResetMaxIRMS BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 최대 평균 IRMS 현재 값과 타임스탬프가 다시 설정됩니다.

AvSwitchSILStopCat34 출력 인터페이스

출력 데이터 유형 설명
준비 BOOL

함수 블록이 실행 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 나타냅니다.

Run1Status BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 정방향 기본 스위치가 닫혀 있습니다.

Run2Status BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 전방향 리던던트 스위치가 닫힙니다.

트립 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타가 보호 트립 이벤트를 감지했습니다.

경보 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타가 보호 경보를 감지했습니다.

UpstreamVltg1 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 첫 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다 (차단기 닫힘).

UpstreamVltg2 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 두 번째 스타터/전력 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다(차단기 닫힘).

AssetAlarm BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 전원 장치 또는 SIL* 아바타 내 스타터가 예상 내구성의 90%에 도달했거나 초과했습니다 (아바타 파라메터당).

LoadRunning BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 실행 또는 닫기 명령이 실행되었으며 전류가 극 (모터 실행과 동일하지만 모터가 아닌 아바타에도 해당함) 으로 흐르고 있습니다.

ReadyToReset BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타는 트립 리셋 조건을 충족하며 트립 리셋 명령을 사용하여 재설정할 수 있습니다.

AvgIRMS DINT

가장 최근 위상 전류 IRMS 값의 평균을 나타냅니다. (단위: mA)

AvgIRMS_O DINT

가장 최근 위상 전류 Irms 오버플로 값의 평균을 나타냅니다. (단위: mA)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.