DOCA0271KO-00

시스템 진단

AvSystem1_Diagnostic기능 블록은 System Avatar의 비순환 진단 데이터의 상태를 반환합니다.

AvSystem1_진단 기능 블록

AvSystem1_진단 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

ComErrorCntr

DINT

필드버스 통신에 대해 감지된 오류 수입니다.

AlarmsCntr

DINT

시스템에 대해 감지된 경보 수입니다.

MinorEvtCntr

DINT

시스템에 대해 감지된 보조 이벤트 수입니다.

MinorEvtRegister1_Y

DINT

감지된 일반 이벤트에 대한 정보입니다. MinorEvtRegister1_ = 가장 최근.

MinorEvtRegister1_M

SINT

MinorEvtRegister1_D

SINT

MinorEvtRegister1_h

SINT

MinorEvtRegister1_min

SINT

MinorEvtRegister1_sec

SINT

MinorEvtRegister1_cs

SINT

MinorEvtRegister1_EventIdentifier

DINT

. . .

. . .

. . .

MinorEvtRegister5_Y

DINT

감지된 일반 이벤트에 대한 정보입니다.

MinorEvtRegister5_M

SINT

MinorEvtRegister5_D

SINT

MinorEvtRegister5_h

SINT

MinorEvtRegister5_min

SINT

MinorEvtRegister5_sec

SINT

MinorEvtRegister5_cs

SINT

MinorEvtRegister5_EventIdentifier

DINT

SILStarterStopMsgGrp1SILGroupNotPresent

BOOL

SIL의 상태* 그룹 1-10:

  • NotPresent = SIL 그룹이 시스템 구성에 없습니다.

  • AvatarDeviceEvent = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹

  • SILStartersNotOpen = SIL 그룹 중지 명령을 받았습니다. SIL 스타터가 아직 열리지 않습니다.

  • AllStartersNotOpen = SIL 그룹 중지 명령이 실행되었습니다. 모든 SIL 스타터가 열려 있습니다.

  • CmdIssuedOneTerminal = SIL 그룹 정지 명령이 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열렸습니다.

  • NormalOperation = 정상 작동; SIL 스타터는 열거나 닫을 수 있습니다.

SILStarterStopMsgGrp1AvatarDeviceEvent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1SILStartersNotOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1AllSILStartersOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1CmdOnlyOneTerminal

BOOL

SILStarterStopMsgGrp1NormalOperation

BOOL

. . .

. . .

SILStarterStopMsgGrp10SILGroupNotPresent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10AvatarDeviceEvent

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10SILStartersNotOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10AllSILStartersOpen

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10CmdOnlyOneTerminal

BOOL

SILStarterStopMsgGrp10NormalOperation

BOOL

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.