DOCA0271KO-00

TeSys™ 아일랜드 모듈 가져오기

TeSys 아일랜드 모듈을 Ethernet 브리지로 가져옵니다. 이 파일은 다음과 같은 이름 지정 규칙을 사용합니다: {DeviceName}Module.L5X...을 클릭합니다.

가져오기 후 장치는 프로젝트의 I/O 구성 트리 및 Controller Tags 섹션에 나타납니다.

모듈이 존재하면 장치의 대상 IP 주소를 정의합니다.

주의: 서브루틴 및 AOI를 가져오기 전에 이 단계를 건너뛰면 각 Acyclic 함수 블록에 대한 대상 통신 경로를 수동으로 설정해야 합니다.

IP 주소 정의

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.