DOCA0271KO-00

모터 두 속도

AvMotorTwoSpeeds기능 블록 은 두 개의 속도 전동기를 관리하는 데 사용됩니다.

AvMotorTwoSpeeds 기능 블록

AvMotorTwoSpeeds 입력 인터페이스

입력

데이터 유형

설명

RunFwdLowCmd

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 모터가 저속력으로 정방향 방향으로 시작됩니다.

RunFwdHighCmd

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우 전동기는 고속 전방으로 시작됩니다.

ResetTrip

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우, 이동 재설정 조건이 충족된 검색된 트립은 이 아바타에 대해 재설정됩니다.

ResetAlarmCntrs

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 이 아바타에 대한 모든 경보 카운터가 초기화됩니다.

ResetTripCntrs

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우 이 아바타에 대해 모든 트립 카운터가 재설정됩니다.

ResetMaxIRMS

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 최대 평균 IRMS 현재 값과 타임스탬프가 다시 설정됩니다.

RecordToUChannel1

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 선택한 아바타의 측정된 에너지를 기준으로 해당 채널 사용 시간이 증가합니다. 이 ToU 기록은 활성화된 채널이 비활성화될 때까지 계속 유지됩니다.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

AvMotorTwoSpeeds 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

준비

BOOL

함수 블록이 실행 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 나타냅니다.

RunFwdLowStatus

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 모터가 저속력으로 실행되고 있습니다. 이 출력이 FALSE로 설정된 경우 모터가 중지되거나 고속 모드로 실행 중입니다.

트립

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타가 보호 트립 이벤트를 감지했습니다.

경보

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타가 보호 경보를 감지했습니다.

UpstreamVltg1

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 첫 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다 (차단기 닫힘).

AssetAlarm

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타 내의 전원 장치 또는 SIL 스타터가 예상 내구성의 90% (아바타 파라미터당) 에 도달하거나 초과했습니다.

RunFwdHighStatus

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 전동기가 고속 모드로 실행됩니다. 이 출력이 FALSE로 설정된 경우 모터가 중지되거나 저속으로 실행 중입니다.

LoadRunning

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 실행 또는 닫기 명령이 실행되었으며 전류가 극 (모터 실행과 동일하지만 모터가 아닌 아바타에도 해당함) 으로 흐르고 있습니다.

ReadyToReset

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타는 트립 리셋 조건을 충족하며 트립 리셋 명령을 사용하여 재설정할 수 있습니다.

UpstreamVltg2

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 두 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다.

LocalFwdLowCmdSts

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되면 아바타 로직은 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되고 PLC 명령은 무시됩니다.

LocalFwdHighCmdSts

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되면 아바타 로직은 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되고 PLC 명령은 무시됩니다.

ByPassCmdSts

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타는 계속 작동하며 이동으로 인해 중지되지 않습니다.

ManualModeOverrideStatus

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 수동 모드일 때 아바타는 로컬 명령과 PV 컨트롤에 의해 제어됩니다.

LoadStarting

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 모터가 시동 위상에 있습니다.

AvgIRMS

DINT

가장 최근 위상 전류 IRMS 값의 평균을 나타냅니다. (단위: mA)

AvgIRMS_O

DINT

가장 최근 상 전류 IRMS의 오버플로 값의 평균을 나타냅니다 (단위: mA)

PVInput0

INT

PV 입력의 측정 값을 반환합니다.

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 PV 스위치는 ON 명령을 나타냅니다.

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.