DOCA0271KO-00

펌프

AvPump기능 블록은 펌프를 관리하는 데 사용됩니다.

AvPump 기능 블록

AvPump 입력 인터페이스

입력 데이터 유형 설명
RunFwdCmd BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 정방향 스위치가 닫혀 있습니다.

ResetTrip BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우, 이동 재설정 조건이 충족된 검색된 트립은 이 아바타에 대해 재설정됩니다.

ResetAlarmCntrs BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 이 아바타에 대한 모든 경보 카운터가 초기화됩니다.

ResetTripCntrs BOOL

이 입력이 TRUE로 설정된 경우 이 아바타에 대해 모든 트립 카운터가 재설정됩니다.

ResetMaxIRMS BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 최대 평균 IRMS 현재 값과 타임스탬프가 다시 설정됩니다.

RecordToUChannel1 BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 선택한 아바타의 측정된 에너지를 기준으로 해당 채널 사용 시간이 증가합니다. 이 ToU 기록은 활성화된 채널이 비활성화될 때까지 계속 유지됩니다.

RecordToUChannel2 BOOL
RecordToUChannel3 BOOL
RecordToUChannel4 BOOL

AvPump 출력 인터페이스

출력 데이터 유형 설명
준비 BOOL

함수 블록이 실행 명령을 받을 준비가 되면 TRUE를 나타냅니다.

RunFwdStatus BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타 정방향 스위치가 닫혀 있습니다.

트립 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타가 보호 트립 이벤트를 감지했습니다.

경보 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 아바타가 보호 경보를 감지했습니다.

UpstreamVltg1 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우, 아바타는 이 아바타의 첫 번째 스타터/전원 장치에 업스트림 주 전원이 있음을 감지했습니다 (차단기 닫힘).

AssetAlarm BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 전원 장치 또는 SIL* 아바타 내 스타터가 예상 내구성의 90%에 도달했거나 초과했습니다 (아바타 파라메터당).

LoadRunning BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 실행 또는 닫기 명령이 실행되었으며 전류가 극 (모터 실행과 동일하지만 모터가 아닌 아바타에도 해당함) 으로 흐르고 있습니다.

ReadyToReset BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타는 트립 리셋 조건을 충족하며 트립 리셋 명령을 사용하여 재설정할 수 있습니다.

LocalfwdCmdSts BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되면 아바타 로직은 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되고 PLC 명령은 무시됩니다.

BypassCmdSts BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 아바타는 계속 작동하며 이동으로 인해 중지되지 않습니다.

ManualModeOverrideStatus BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 수동 모드일 때 아바타는 로컬 명령과 PV 컨트롤에 의해 제어됩니다.

LoadStarting BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 모터가 시동 위상에 있습니다.

AvgIRMS DINT

가장 최근 위상 전류 IRMS 값의 평균을 나타냅니다. (단위: mA)

AvgIRMS_O DINT

가장 최근 위상 전류 Irms 오버플로 값의 평균을 나타냅니다. (단위: mA)

PVInput0 INT

PV 입력의 측정 값을 반환합니다.

PVInput1 INT
PVInput2 INT
PVInput3 INT
PvInput4 INT
PVSwitch0 BOOL

Positive Logic - PV Control Level 위의 PV 스위치 입력 ON 또는 PV 입력은 ON 명령을 나타냅니다.

음수 로직 - PV 제어 레벨 아래의 PV 스위치 입력 OFF 또는 PV 입력은 ON 명령을 나타냅니다.

PVSwitch1 BOOL
PVSwitch2 BOOL
PVSwitch3 BOOL
PVSwitch4 BOOL
PVControlInputStatus0 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 PV 컨트롤 입력에서 아바타로 명령이 전송되었습니다.

PVControlInputStatus1 BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 PV 컨트롤 입력에서 아바타로 명령이 전송되었습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.