DOCA0271KO-00

방법론

TeSys™ 아일랜드 장치는 L5X 가져오기® 기능을 사용하여 Rockwell Software® Studio 5000® 환경에 통합할 수 있습니다. SoMove™ 소프트웨어는 TeSys Island 구성을 기반으로 스튜디오 5000 환경으로 가져올 수 있는 L5X 파일을 제공하여 추가 명령어를 통해 장치 데이터를 노출합니다.

주의: 데이터 참조 때문에 L5X 파일을 아래 나열된 순서대로 가져와야 합니다. 이 설명서에 제공된 지침을 따르십시오.

SoMove 소프트웨어에서 생성하는 파일은 다음과 같습니다.

  1. 일반 이더넷 모듈: 이 파일에는 TeSys 아일랜드 구성을 나타내는 Generic Ethernet AOP가 들어 있습니다. Controller Tag 섹션에 각 데이터가 참조하는 항목을 나타내는 주석이 포함되어 있습니다. 다음 이름 지정 규칙을 사용합니다. {DeviceName}Module.L5X...을 클릭합니다.

  2. Explicit Messages(Acyclic 데이터가 있는 경우): 이 파일에는 다음이 포함되어 있습니다.

    • acyclic 데이터 호출을 위한 명시적 메시지가 포함된 하위 루틴

    • 전송 전후에 비순환 데이터를 보관하는 데 사용되는 데이터 버퍼

    다음 이름 지정 규칙을 사용합니다. {DeviceName}_Acyclic.L5X...을 클릭합니다.

    주의: TeSys 아일랜드 구성에 비순환 데이터가 없는 경우 이 파일은 생성되지 않습니다.
  3. 추가 기능 지침(AOI): 이 파일에는 함수 블록을 생성하는 데 사용되는 AOIs가 들어 있습니다. AOI의 참조 태그는 다른 두 파일에 포함되어 있으므로 이 태그는 마지막으로 가져와야 합니다. 다음 이름 지정 규칙을 사용합니다. {DeviceName}_Aoi.L5X...을 클릭합니다.

주의: TeSys 아일랜드 또는 기존 아바타에 대한 이름 지정 규칙을 변경하는 경우 구성 변경 사항을 프로젝트에 통합할 때 가져온 모든 Studio 5000 소프트웨어 엔터티(태그, AOIs 및 일반 Ethernet 모듈)를 삭제하고 새 구성에 대해 가져오기 프로세스가 반복되어야 합니다. 참조 자주 묻는 질문(FAQs)...을 클릭합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.