DOCA0271KO-00

타임 스탬프

레지스터, 타임 스탬프, 시작 날짜 및 중지 날짜를 포함하여 함수 블록의 일부인 일부 출력은 값이 기록된 날짜 및 시간과 같은 타임 스탬프 정보를 제공합니다. 함수 블록에는 다음과 같이 날짜 및 시간 기록 데이터를 표시하는 각 기준에 대한 고유한 출력이 포함되어 있습니다.

  • cs: 센티세컨드

  • D

  • h: 시간

  • M: 월

  • : 분

  • : 초

  • Y: 년

예시: Voltage DipStartDate1 타임스탬프에 대해 다음 출력을 사용할 수 있습니다.

  • VoltageDipStartDate1_cs

  • VoltageDipStartDate1_D

  • VoltageDipStartDate1_h

  • VoltageDipStartDate1_M

  • VoltageDipStartDate1_min

  • VoltageDipStartDate1_sec

  • VoltageDipStartDate1_Y

끝 타임스탬프 정보를 제공하는 등록, 타임스탬프, 시작 날짜 및 중지 날짜 1 가장 최근의 출력을 나타내며 사용 가능한 출력 수에 따라 숫자가 높은 출력은 가장 최근의 항목을 나타냅니다. 따라서 VoltageDipStartDate1 및 VoltageDipStartDate5로 표시된 출력의 경우 1 가장 최근의 항목과 5 가장 최근의 항목을 나타냅니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.