DOCA0271KO-00

통합 절차

전제 조건

통합 절차에서는 다음을 수행했다고 가정합니다.

  • SoMove™ 소프트웨어를 사용하여 TeSys™ 아일랜드 장치 설정

  • Rockwell 소프트웨어와의 통합에 필요한 L5X 파일을 획득했습니다.® 환경

예제 항목

이 예에서 사용되는 TeSys 아일랜드 구성에는 아래 그림과 같이 다음 항목이 포함됩니다.

  • 이름이 지정된 디지털 I/O 모듈 TeSysIslandDevice

  • 모터 2방향 아바타

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.