DOCA0271KO-00

시스템

AvSystem 기능 블록은 상태를 반환하고 시스템 아바타의 순환 진단 및 에너지 데이터를 재설정합니다.

AvSystem 기능 블록

AvSystem 입력 인터페이스

입력

데이터 유형

설명

ResetVltgFlctnStatus

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ResetVltgFlctnStatus 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

ResetMaxUnbalanceVltg

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ResetMaxUnbalanceVltg 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

ResetMaxVRMS

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 ResetMaxVRMS 매개 변수의 값이 다시 설정됩니다.

ResetComErrorCntr

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 필드버스 통신에 대해 감지된 오류 카운터가 0으로 설정됩니다.

ResetMinorEvtCntr

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템에서 감지된 보조 이벤트의 카운터가 0으로 설정됩니다.

ResetAlarmCntr

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템에서 감지된 경보의 카운터가 0으로 설정됩니다.

ResetSystem

BOOL

이 입력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템이 재설정됩니다.

AvSystem 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

UpstreamVltgFlctnStatus

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 전압 하락 또는 상승 현상이 감지됩니다. ResetVltgFlctnStatus를 사용하여 재설정할 수 있습니다.

SILStarterStopStatus

BOOL

SIL 상태* 스타터 정지 0 기능. 이 출력이 FALSE로 설정되어 있으면 SIL 스타터 중지 명령을 받은 SIL 그룹이 없습니다.

CtrlVltgFlctn

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되면 제어 전압 변동이 감지됩니다.

사전 운영

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템 아바타가 사전 작동 모드에 있습니다.

작동 가능

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 시스템 아바타는 작동 모드에 있습니다. 기계 상태에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. TeSys island - 시스템, 설치 및 운영 가이드 ...을 클릭합니다.

TestMode

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템 아바타가 테스트 모드가 됩니다.

MinorEvt

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정된 경우 시스템 아바타는 보조 이벤트 모드가 됩니다.

ForceMode

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템 아바타가 강제 모드가 됩니다.

DegradedMode

BOOL

이 출력이 TRUE로 설정되어 있으면 시스템 아바타가 성능 저하 모드가 됩니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.