DOCA0270PTBR-01

Fiação dos módulos de E/S

Use as diretrizes a seguir e consulte os diagramas de fiação do TeSys Avatar para conectar os módulos de E/S.

  1. Remova o conector tipo terminal mola. Ele está posicionado na parte superior do módulo, atrás da conexão de cabo plano.

  2. Consulte a tabela e as figuras abaixo e faça as conexões de alimentação e controle. Consulte Fiação dos acessórios para obter informações sobre tipos e tamanhos de cabos.

  3. Insira novamente o conector tipo terminal mola na parte superior do módulo.

Terminais do módulo de E/S digital

Terminais do módulo de E/S analógico

Pino Módulo de E/S digital Identificação do terminal Módulo de E/S analógico Identificação do terminal
1
(mais próximo ao trilho DIN)
Entrada 0 I0 Entrada 0 + I0+
2 Entrada 1 I1 Entrada 0 - I0–
3 Entrada comum IC NC 0 NC0
4 Entrada 2 I2 Entrada 1 + I1+
5 Entrada 3 I3 Entrada 1 - I1–
6 Saída 0 Q0 NC 1 NC1
7 Saída comum QC Saída + O+
8
(mais próximo à face frontal)
Saída 1 Q1 Saída – O–
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?