DOCA0270TR-01

I/O Modülü Kablolaması

I/O modüllerinin kablo bağlantılarını yapmak için aşağıdaki kılavuzu kullanın ve TeSys Avatar kablo şemalarına bakın.

  1. Yaylı terminal konnektörünü çıkarın. Modülün üst kısmında, yassı kablo bağlantısının arkasında bulunur.

  2. Aşağıdaki tabloya ve şekillere bakın ve elektrik ve kontrol bağlantılarını yapın. Kablo türleri ve boyutları için Aksesuar Kablolaması konusuna bakın.

  3. Yaylı terminal konnektörünü yeniden modülün üstüne takın.

Dijital I/O Modülü Terminalleri

Analog I/O Modülü Terminalleri

Pin Dijital I/O Modülü Terminal Tanımlaması Analog I/O Modülü Terminal Tanımlaması
1
(DIN rayına en yakın)
Giriş 0 I0 Giriş 0 + I0+
2 Giriş 1 I1 Giriş 0 – I0–
3 Giriş Ortak IC NC 0 NC0
4 Giriş 2 I2 Giriş 1+ I1+
5 Giriş 3 I3 Giriş 1 – I1–
6 Çıkış 0 Q0 NC 1 NC1
7 Çıkış Ortak QC Çıkış + O+
8
(ön yüze en yakın)
Çıkış 1 Q1 Çıkış – O–
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?