DOCA0270DE-01

E/A-Modul-Verdrahtung

Halten Sie die folgenden Richtlinien ein und ziehen Sie die TeSys Avatar-Schaltpläne hinzu, um die E/A-Module zu verdrahten.

  1. Entfernen Sie die Federklemmleiste. Sie befindet sich oben auf dem Modul hinter dem Flachbandkabel-Anschluss.

  2. Stellen Sie mithilfe der nachstehenden Tabellen und Abbildungen die Spannungs- und Steuerverbindungen her. Für Kabeltypen und -größen siehe Zubehörverkabelung.

  3. Stecken Sie die Federklemmleiste wieder oben in das Modul ein.

Digital-E/A-Modul-Klemmen

Analog-E/A-Modul-Klemmen

Pin Digital-E/A-Modul Klemmenbezeichnung Analog-E/A-Modul Klemmenbezeichnung
1
(am nächsten zur DIN-Schiene)
Eingang 0 I0 Eingang 0 + I0+
2 Eingang 1 I1 Eingang 0 – I0–
3 Gemeinsamer Eingang IC NC 0 NC0
4 Eingang 2 I2 Eingang 1 + I1+
5 Eingang 3 I3 Eingang 1 – I1–
6 Ausgang 0 Q0 NC 1 NC1
7 Gemeinsamer Ausgang QC Ausgang + O+
8
(am nächsten zur Vorderseite)
Ausgang 1 Q1 Ausgang – O–
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?