DOCA0270FR-01

Raccordement des modules d’E/S

Observez les recommandations suivantes et reportez-vous aux schémas de câblage TeSys Avatar pour raccorder les modules d’E/S.

  1. Retirez le connecteur à bornes à ressort. Il est situé sur le haut du module, derrière la connexion du câble plat.

  2. Reportez-vous au tableau et aux chiffres ci-dessous et effectuez les connexions d’alimentation et de commande. Voir Câblage des accessoires pour les types et tailles de câble.

  3. Réinsérez le connecteur à bornes à ressort dans le haut du module.

Bornes des module d’E/S numériques

Bornes des module d’E/S analogiques

Broche Module d’E/S numériques Identification des bornes Module d’E/S analogiques Identification des bornes
1
(le plus proche du rail DIN)
Entrée 0 I0 Entrée 0 + I0+
2 Entrée 1 I1 Entrée 0 – I0–
3 Entrée commune IC NF 0 NC0
4 Entrée 2 I2 Entrée 1 + I1+
5 Entrée 3 I3 Entrée 1 – I1–
6 Sortie 0 Q0 NF 1 NC1
7 Sortie commune CQ Sortie + O+
8
(le plus proche de la face avant)
Sortie 1 Q1 Output – O–
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?