DOCA0355ZH-01

Modbus RTU 设置

下表列出了 Modbus RTU 通讯的 Modbus RTU 设置。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x1129

4394

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

1–247
(步长 1)

1

Y

节点地址

0x112A

4395

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0:无

1:奇

2:偶

2

Y

奇偶校验

0x112B

4396

1

0x03、
0x10

RW

1

bps

UINT16

0:2400

1:4800

2:9600

3:19200

4:38400

5:57600

6:115200

3

Y

波特率

0x112C

4397

1

保留

0x112D

4398

1

0x03、
0x10

RW

1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

1

Y

超时*

0x112E

4399

1

0x03、
0x10

RW

BITMAP

0:大端

1:小端

0

Y

字节格式

TeSys Tera system 在超时时间结束后检测通讯丢失或超时。检测到通讯丢失或超时后,将实施时间延迟。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.