DOCA0355IT-01

Impostazioni Modbus RTU

La tabella elenca le impostazioni Modbus RTU per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x1129

4394

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

1–247
(incrementi di 1)

1

S

Indirizzo del nodo

0x112A

4395

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Nessuno

1: Dispari

2: Pari

2

S

Parità

0x112B

4396

1

0x03,
0x10

L/S

1

bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

S

Velocità di trasmissione

0x112C

4397

1

Riservato

0x112D

4398

1

0x03,
0x10

L/S

1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Timeout*

0x112E

4399

1

0x03,
0x10

L/S

BITMAP

0: Big endian

1: Little endian

0

S

Formato byte

TeSys Tera system rileva la perdita di comunicazione o il timeout dopo il periodo di timeout. È implementato un ritardo in seguito al rilevamento di perdita di comunicazione o timeout.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.