DOCA0355EN-01

Ajustes de Modbus RTU

En la tabla se muestran los ajustes de Modbus RTU para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x1129

4394

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-247
(paso 1)

1

Dirección del nodo

0x112A

4395

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Ninguno

1: Impar

2: Par

2

Paridad

0x112B

4396

1

0x03,
0x10

L/E

1

bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19 200

4: 38 400

5: 57 600

6: 115 200

3

Velocidad de transmisión en baudios

0x112C

4397

1

Reservado

0x112D

4398

1

0x03,
0x10

L/E

1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Tiempo de espera*

0x112E

4399

1

0x03,
0x10

L/E

BITMAP

0: Big endian

1: Little endian

0

Formato de bytes

El TeSys Tera system detecta la pérdida de comunicación o el tiempo de espera después del periodo de tiempo de espera. Se implementa un retardo de tiempo después de la detección de la pérdida de comunicación o el tiempo de espera.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.