DOCA0355ZH-01

过功率保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的过功率保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0E5E

3679

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警

  • 2:脱扣

  • 3:报警+脱扣

0

Y

功能设置

0x0E5F

3680

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%P

%P = 标称功率的百分比。

标称功率 (Pn) 由 LTMT main unit 根据系统设置计算得到:Pn = VT 一次电流 * 满载电流。

对于双速电机启动器,标称功率为:

  • Pn1 = VT 一次电流 * 满载电流(当电机以速度 1 或低速运行时)

  • Pn2 = VT 一次电流 * 速度 2 满载电流(当电机以速度 2 或高速运行时)

*

UINT16

20–1000
(步长 1)

110

Y

吸合

0x0E60

3681

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

1

Y

时间延迟

0x0E61

3682

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%P

%P = 标称功率的百分比。

标称功率 (Pn) 由 LTMT main unit 根据系统设置计算得到:Pn = VT 一次电流 * 满载电流。

对于双速电机启动器,标称功率为:

  • Pn1 = VT 一次电流 * 满载电流(当电机以速度 1 或低速运行时)

  • Pn2 = VT 一次电流 * 速度 2 满载电流(当电机以速度 2 或高速运行时)

*

UINT16

20–1000
(步长 1)

110

Y

报警级别

0x0E62

3683

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0E63

3684

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0E64

3685

1

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.