DOCA0355IT-01

Protezione da sovrapotenza

La tabella elenca la protezione da sovrapotenza per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0E5E

3679

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme + disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

0x0E5F

3680

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%P

%P = % della potenza nominale.

La potenza nominale (Pn) viene calcolata da LTMT main unit dalle impostazioni di sistema: Pn = VT primario * Corrente a pieno carico.

Nel caso di starter per motori a due velocità, la potenza nominale è:

  • Pn1 = VT primario * corrente a pieno carico, quando il motore funziona alla velocità 1 o bassa

  • Pn2 = VT primario * corrente a pieno carico velocità 2, quando il motore funziona alla velocità 2 o alta

*

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

110

S

Pickup

0x0E60

3681

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Ritardo

0x0E61

3682

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%P

%P = % della potenza nominale.

La potenza nominale (Pn) viene calcolata da LTMT main unit dalle impostazioni di sistema: Pn = VT primario * Corrente a pieno carico.

Nel caso di starter per motori a due velocità, la potenza nominale è:

  • Pn1 = VT primario * corrente a pieno carico, quando il motore funziona alla velocità 1 o bassa

  • Pn2 = VT primario * corrente a pieno carico velocità 2, quando il motore funziona alla velocità 2 o alta

*

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

110

S

Soglia di allarme

0x0E62

3683

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0E63

3684

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0E64

3685

1

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.