DOCA0355ZH-01

相欠流保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的相欠流保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0DEE

3567

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

1

Y

功能设置

0x0DEF

3568

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

15–100
(步长 1)

50

Y

吸合

0x0DF0

3569

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

100

Y

时间延迟

0x0DF1

3570

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

15–100
(步长 1)

50

Y

报警级别

0x0DF2

3571

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

8

Y

复位模式

0x0DF3

3572

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

50

Y

自动复位延迟

0x0DF4

3573

2

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.