DOCA0355EN-01

Protección contra infracorriente de fase

En la tabla se muestra la protección contra infracorriente de fase para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DEE

3567

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma y disparo

1

Ajuste de funciones

0x0DEF

3568

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

15-100
(paso 1)

50

Activación

0x0DF0

3569

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

100

Retardo

0x0DF1

3570

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

15-100
(paso 1)

50

Nivel de alarma

0x0DF2

3571

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

8

Modo de restablecimiento

0x0DF3

3572

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

50

Retardo de restablecimiento automático

0x0DF4

3573

2

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.