DOCA0355IT-01

Protezione da corrente insufficiente fase

La tabella elenca la protezione da corrente insufficiente fase per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DEE

3567

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

1

S

Impostazione della funzione

0x0DEF

3568

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

15–100
(incrementi di 1)

50

S

Pickup

0x0DF0

3569

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

100

S

Ritardo

0x0DF1

3570

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

15–100
(incrementi di 1)

50

S

Soglia di allarme

0x0DF2

3571

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

8

S

Modalità di ripristino

0x0DF3

3572

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

50

S

Ritardo autoreset

0x0DF4

3573

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.