DOCA0355EN-01

Salida de bloqueo

En la tabla se muestra la salida de bloqueo para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0ED6

3799

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Ajuste de funciones

0x0ED7

3800

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Tiempo de apertura del contactor o disyuntor

0x0ED8

3801

2

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.