DOCA0355ZH-01

功能块输出

下表列出了 Modbus RTU 通讯的功能块输出。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0ED6

3799

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

功能设置

0x0ED7

3800

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.01

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

接触器或断路器分闸时间

0x0ED8

3801

2

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.