DOCA0355EN-01

Ajustes de entradas digitales

Descripción

El TeSys Tera system admite un máximo de 32 entradas digitales:

  • Cuatro entradas digitales en la LTMT main unit.
  • Hasta 28 entradas digitales con LTMT expansion modules.

Cada ajuste de entradas digitales está formado por tres registros. El orden y la descripción de los ajustes para la entrada digital 1 son válidos para las demás entradas digitales.
Dirección Registro N.º Descripción Ubicación de DI

0x1194

4501

3

Ajustes de la entrada digital 1

DI1 en la LTMT main unit

0x1197

4504

3

Ajustes de la entrada digital 2

DI2 en la LTMT main unit

0x119A

4507

3

Ajustes de la entrada digital 3

DI3 en la LTMT main unit

0x119D

4510

3

Ajustes de la entrada digital 4

DI4 en la LTMT main unit

0x11A0

4513

3

Ajustes de la entrada digital 5

DI en la LTMT expansion module

0x11A3

4516

3

Ajustes de la entrada digital 6

DI en la LTMT expansion module

0x11A6

4519

3

Ajustes de la entrada digital 7

DI en la LTMT expansion module

0x11A9

4522

3

Ajustes de la entrada digital 8

DI en la LTMT expansion module

0x11AC

4525

3

Ajustes de la entrada digital 9

DI en la LTMT expansion module

0x11AF

4528

3

Ajustes de la entrada digital 10

DI en la LTMT expansion module

0x11B2

4531

3

Ajustes de la entrada digital 11

DI en la LTMT expansion module

0x11B5

4534

3

Ajustes de la entrada digital 12

DI en la LTMT expansion module

0x11B8

4537

3

Ajustes de la entrada digital 13

DI en la LTMT expansion module

0x11BB

4540

3

Ajustes de la entrada digital 14

DI en la LTMT expansion module

0x11BE

4543

3

Ajustes de la entrada digital 15

DI en la LTMT expansion module

0x11C1

4546

3

Ajustes de la entrada digital 16

DI en la LTMT expansion module

0x11C4

4549

3

Ajustes de la entrada digital 17

DI en la LTMT expansion module

0x11C7

4552

3

Ajustes de la entrada digital 18

DI en la LTMT expansion module

0x11CA

4555

3

Ajustes de la entrada digital 19

DI en la LTMT expansion module

0x11CD

4558

3

Ajustes de la entrada digital 20

DI en la LTMT expansion module

0x11D0

4561

3

Ajustes de la entrada digital 21

DI en la LTMT expansion module

0x11D3

4564

3

Ajustes de la entrada digital 22

DI en la LTMT expansion module

0x11D6

4567

3

Ajustes de la entrada digital 23

DI en la LTMT expansion module

0x11D9

4570

3

Ajustes de la entrada digital 24

DI en la LTMT expansion module

0x11DC-0x11F1

4573-4594

3

Reservado

Los ajustes de las cuatro entradas digitales en la LTMT main unit corresponden a los ajustes de la entrada digital 1 a la entrada digital 4.

Los ajustes de las entradas digitales en una LTMT expansion module están definido de acuerdo con la configuración de la unidad de expansión.

Ejemplo: Si el TeSys Tera system está compuesto por:

  • Una LTMT main unit.

  • Una unidad de expansión LTMTIN42 BD/FM con cuatro entradas digitales, configurada como unidad de expansión 1.

Entonces,

  • Los ajustes de la entrada digital 1 a la entrada digital 4 son válidos para DI1 a DI4 en la LTMT main unit.
  • Los ajustes de la entrada digital 5 a la entrada digital 8 son válidos para DI5 a DI8 en la unidad de expansión LTMTIN42.

Ajustes de la entrada digital 1

En la tabla se muestran los registros para los ajustes de entradas digitales.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x1194 4501 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Activa alta

1: Activa baja

0

Tipo de activación de entrada digital 1

0x1195 4502 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-38
(paso 1)

4

Origen de entrada de entrada digital 1
0x1196 4503 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1 ms UINT16

1-60 000
(paso 10)

10

Tiempo de validación de la entrada digital 1

Origen de entrada de DI

En la tabla se muestran las fuentes de entrada para los ajustes de entradas digitales.

Valor del registro Origen de entrada de DI

0

Otro

1

DI de restablecimiento de disparo

2

DI de cierre de disyuntor

3

DI de apertura de disyuntor

4

Inicio local > DI

5

Inicio local >> DI

6

DI de parada local

7

Inicio local < DI

8

Inicio local << DI

9

Inicio remoto > DI

10

Inicio remoto >> DI

11

DI de parada remota

12

Inicio remoto < DI

13

Inicio remoto << DI

14

Enclavamiento 1

15

Enclavamiento 2

16

Enclavamiento 3

17

Enclavamiento 4

18

Enclavamiento 5

19

Enclavamiento 6

20

Enclavamiento 7

21

Enclavamiento 8

22

Enclavamiento 9

23

Enclavamiento 10

24

Enclavamiento 11

25

Enclavamiento 12

26

DI de contactor abierto

27

DI de ejecución

28

Entrada de bloqueo

29

DI de prueba lógica

30

Selección de modo 1

31

Selección de modo 2

32

Cambio de velocidad

33

Arranque forzado

34

Parada forzada

35

Prueba automática sin disparo

36

Prueba automática con disparo

37

Reservado

38

Ninguno

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.