DOCA0355EN-01

Protección contra sobrecorriente de tiempo definido

En la tabla se muestra la protección contra sobrecorriente de tiempo definido para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DCA

3531

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

2

Ajuste de funciones

0x0DCB

3532

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(paso 1)

110

Activación

0x0DCC

3533

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

300

Retardo durante el arranque del motor (TpS)

0x0DCD

3534

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

200

Retardo durante la marcha del motor (TpR)

0x0DCE

3535

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(paso 1)

110

Nivel de alarma

0x0DCF

3536

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0DD0

3537

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0DD1

3538

1

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.