DOCA0355IT-01

Protezione da sovracorrente a tempo definito

La tabella elenca la protezione da sovracorrente a tempo definito per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DCA

3531

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme + disinnesto

2

S

Impostazione della funzione

0x0DCB

3532

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

110

S

Pickup

0x0DCC

3533

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

300

S

Ritardo durante l'avvio del motore (TpS)

0x0DCD

3534

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

200

S

Ritardo durante il funzionamento del motore (TpR)

0x0DCE

3535

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

110

S

Soglia di allarme

0x0DCF

3536

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0DD0

3537

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0DD1

3538

1

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.